与先前的这些线程相似:
我们在 BLDC 驱动器应用中使用 DRV8350、并且遇到驱动器芯片故障。 该芯片在我们的应用中工作了一段时间、然后将仅设置"故障"位(位10)而发生故障、并会在启用时消耗一些额外的电流(~100mA)。 我们已将栅极驱动电流设置为低电平、并且在高侧或低侧的上升沿或下降沿上观察到没有振铃。 我可以看到、我们的应用原理图与各种参考设计相匹配。
当系统产生大量的再生能量时、似乎会发生故障、但是我们对电源轨进行了广泛的测量、没有看到超过55V 的尖峰、这些尖峰应完全在该芯片的规格范围内。 我们将使用快速比较器和大功率电阻器、因为我们的电源无法灌入电流。