This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:我需要一个具有速度环路*和*传感器的与此类似的器件

Guru**** 2478545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238075/mct8316z-i-need-a-part-similar-to-this-that-has-a-speed-loop-and-sensors

器件型号:MCT8316Z

大家好、我要找一个与 MCT8316类似、具有恒定速度环路的器件。 我们不能无传感器、因为我们不能在开始运动之前让电机移动以对齐到已知位置。 TI 是否有可实现这两种功能的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcor:

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。 您是否曾看过采用无传感器但使用了 IPD 启动方法 ? 这将允许在不对齐的情况下进行转子位置检测。

    请查看此链接中有关无传感器启动方法的视频: https://www.ti.com/motor-drivers/brushless-dc-bldc-drivers/integrated-control-bldc-drivers/overview.html#tab-6

    有关 IPD 的注意事项从4:50左右开始、但我建议 观看整个视频以了解无传感器启动方法。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcor:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特