This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:DRV8452和 DRV8454之间的结至环境热阻 RθJA Ω"QUOT;结至环境热阻"

Guru**** 2478505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242680/drv8452-junction-to-ambient-thermal-resistance-r-ja-between-drv8452-and-drv8434

器件型号:DRV8452
主题中讨论的其他器件:DRV8434

您好、团队成员:

您能告诉我 RθJA 值尽管封装相同但却不同的原因吗?

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    热指标包括封装系数、引线框和裸片尺寸。 虽然封装相同、但这两个驱动器之间的引线框和芯片尺寸不同。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特