请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 主题中讨论的其他器件: MCF8316A
目前、我们将把 BLDC 驱动器从 MCF8316A 更改为 MCF8315A。 我们使用 MCF8315A 修改了一个电路板、它可以正常工作。
在数据表引脚22-25中"无连接。 将这些引脚保持悬空"。 如果我们将其连接到 GND、是否存在任何风险?
(在我们的新设计中、我们将这些引脚保持悬空状态)
此致、
维布伦