This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:SPEED 和 DIR 端子的用户侧输入端子结构图

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, DRV8424, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235071/mct8329a-structural-drawing-of-user-side-input-terminals-for-speed-and-dir-terminals

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: DRV8424MCT8329EVM

您好!  

是否有 MCT8329A 的 SPEED 和 DIR 端子等用户侧输入端子的结构图?

DRV8424的数据表7.3.9介绍了上述内容、但我提出的问题是因为没有关于 MCT8329A 的说明。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如前所述、MCT8329A 数据表中未提供这些图。 我们只提供了栅极驱动器、AVDD 和 VREG 的内部结构方框图。 对于实现或性能、您有什么需要我帮助的问题吗? 是否有任何疑虑?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    我查看 DRV8424的数据表时、发现各个输入引脚是不同的、例如简单逻辑输入、三电平输入和四电平输入。

    因此、我想了解 MCT8329A 的结构、并将其用作确定外部上拉/下拉电阻值的基准。 我想了解 SPEED 引脚的内阻、尤其是因为它还用作三种类型的输入:PWM、频率和模拟。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    让我 看看这是否是我们可以分享的,如果可能的话,我将努力让你分享。 在此之前、请查看 MCT8329EVM 实现和外部上拉值、您可以将其作为选择合适元件的基准。 您可以在 MCT8329EVM 工具页面上找到 Altium 原理图和布局文件: https://www.ti.com/tool/MCT8329EVM

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Robert

    请您在找到问题后立即通知我吗? 如果您能根据开发计划尽快回复、我们将不胜感激。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    SPEED 引脚具有1m Ω 的内部下拉电阻、如数据表规格中所示:

     

    DIR 引脚 可通过 外部下拉电阻抗噪声、如功能方框图和外部元件表所示:

    请参阅数据表中的外部元件表:

    如果还需要其他东西、请告诉我。

    此致!

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特