This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10982-Q1:三相 BLDC 建议

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10982-Q1, MCT8316Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236001/drv10982-q1-three-phase-bldc-recommendation

器件型号:DRV10982-Q1
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z-Q1

大家好、

您能帮助推荐一款用于控制 汽车显示屏旋转的三相 BLDC 解决方案吗? 详细要求如下:

  • 需要集成 M0
  • LIN 接口(可选)、
  • 负载电流大约为1-2A。

谢谢。

Kelly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:  

    抱歉、您说积分 M0是指积分换向算法还是希望它独立运行?

    该应用是否需要精确控制? 它是否需要汽车级?  

    我看到您列出了 DRV10982-Q1、这是当前的客户解决方案还是建议的解决方案?

    最初我可以推荐 MCT8316Z-Q1、但需要更多信息才能提供正确的建议。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特