主题中讨论的其他器件: MCF8316A、
您好
我想使用 MCT8316AV 实现2个项目(2个不同的电机)。
两个电机均与评估板配合使用。
但在我的 onw 硬件上、它们无法正常工作。
如果我通过 I2C 连接我的硬件、它也可以工作。
但是、如果我使用我在过流情况下获得的本地中断、则会发生错误。
Regiser CFS 0x0a0000000 I、工作电压为16V、限值为1A
我检查了所有引脚。到目前为止、我遇到了问题。
然后、我意识到在评估板上、引脚23至26都连接到 AGND、但数据表中它们标记为 NC?
这是否会导致问题?
为什么 EVAL 板跟你推荐的不同?
或者您有任何理想吗?
我的第一台电机是40W 23V 极小型钻机... 以2%的空载运行。
Br
安德烈亚斯