This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316AV 引脚22至24在数据表中标记为 NC、但在评估板中、是否连接到 GND?

Guru**** 1523130 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A, MCT8316AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236198/mct8316a-mct8316av-pin-22-to-24-marked-as-nc-in-data-sheet-but-in-the-eval-board-the-are-connected-to-gnd

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

您好

我想使用 MCT8316AV 实现2个项目(2个不同的电机)。

两个电机均与评估板配合使用。
但在我的 onw 硬件上、它们无法正常工作。

如果我通过 I2C 连接我的硬件、它也可以工作。
但是、如果我使用我在过流情况下获得的本地中断、则会发生错误。
Regiser CFS 0x0a0000000 I、工作电压为16V、限值为1A

我检查了所有引脚。到目前为止、我遇到了问题。

然后、我意识到在评估板上、引脚23至26都连接到 AGND、但数据表中它们标记为 NC?

这是否会导致问题?

为什么 EVAL 板跟你推荐的不同?

或者您有任何理想吗?

我的第一台电机是40W 23V 极小型钻机... 以2%的空载运行。

Br

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。  

    NC 引脚无需接地。 有时工程师这样做是为了改善散热、但这取决于您的应用。 请参阅以下内容:

    您能否向我发送您的原理图以便我浏览一下?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是我的问题。
    但在下一个布局中也会与 GND 相关。
    最好在数据表中提及。

    我给您发送产品说明书。 但必须与评估板完全相同。
    只有 C34是100nF 而47 ... (已修复...) 但没有变化。

    可以创建5V 电压。

    3.3V LDO 也很好。

    I2C 我可以读取和写入所有数据。

    仅当我启动电机时... 我进入过电流、它的星星以高惊吓的声音蜂鸣。
    电源17V 1A (受限)
    但设置功能与评估板配合使用。 (采用 JSON)并转换为 C 代码。

    https://github.com/pfostenberg/MCF8316Json2C

    #include "mu_BLDC_ti.h"
    void ti_init (void){
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_ISD_CONFIG、0x6F042080);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_MOTOR_STARTUP1、0x55480994);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_MOTOR_STARTUP、0x052E3980);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_CLOSED_LOOP1、0x14620000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_CLOSED_LOOP2、0x22B2C4F8);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_CLOSED_LOOP3、0x4CC40101);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_CLOSED_LOOP4、0x0009E9C4);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_CONST_SPEED、0x3FF01405);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_CONST_PWR、0x12C04504);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_150_DEG_TWO_PH_PROFILE、0x36DB6DA6);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_150_DEG_THREAR_PH_PROFILE、0x36DB6D80);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_TRAP_CONFIG1、0x054BA106);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_TRAP_CONFIG2、0x3A880000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_FAULT_CONFIG1、0x78F43025);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_FAULT_CONFIG2、0x7347FC09);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_GD_CONFIG1、0x1C440008);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_GD_CONFIG2、0x14400000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_PIN_CONFIG1、0x2D720600);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_PIN_CONFIG2、0x080C0000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_DEVICE_CONFIG、0x7FFF0000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCT8316A_PERIPH_CONFIG、0x00000000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_SYS_STATUS1、0x014A0CCC);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_SYS_STATUS2、0x2001018F);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_SYS_STATUS3、0x0005002B);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_DEVICE_CTRL、0x06668000);
    TI_I2C_BUS_WRITE (TI_MCx8316A_ALGO_CTRL1、0x00000000);


    此外、如果连接从 CPU 到评估板的2条 I2C 线、也是如此。
    一切都好。

    有什么理想吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我注意到的一件事是降压元件上。 我注意到、您有两个并联的10 μ F 电容器、但我们在数据表中大量说明了基于22 μ F 电容器的性能、因此我们实际上建议使用22 μ F 电容器。 请参阅以下示例规格:

    我不确定这是否会导致您的问题。  

    您是否使用引脚36至38? 我看到您有一个接地的下拉电阻器并将这些引脚标记为 DACOUT。 提醒一下、MCF8316A 中38是 SOX、36和37是 NC:

    此外、根据数据表建议、CPH 和 CPL 之间的电容需要为47nF。

    VCC/1.3D 的电压是多少? 只需确保此电压高于逻辑高电压、这样 nFault 和其他将被拉至高电平。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    >>我注意到的一件事是降压组件。 我注意到、您有两个并联的10 μ F 电容器、但我们根据>>22uF 的电容器提供了许多数据表性能规格、因此我们强烈建议使用22uF 电容器。 请参阅以下示例规格:

    下周同一时间再见。

    >我不确定这是否会导致您的问题。  

    >您是否使用针脚36-38? 我看到您有一个接地的下拉电阻器并将这些引脚标记为 DACOUT。 提醒一下,38是 SOX,36和37是 MCF8316A 中>NC:

    对不起,我叫它 MCF…… 但我们切换到了 MCT!
    因为使用 MCF、我们无法达到35k RPM。

    对于 MCT 很好?

    >根据数据表建议,CPH 和 CPL 之间的电容也需要为47nF。
    是的、我已经在布局/PCB 上修复了该问题、但没有更改。

    我是否需要更换芯片(已损坏?)

    >什么电压是 VCC/1.3d? 只需确保此电压高于逻辑高电压、这样 nFault 和其他将被拉至高电平。

    MCP1755T-3.3 -> SO 3.3V 也可以测量。

    Br

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我会努力在一周结束之前回到你的身边。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您的大多数回答看起来似乎已经找到/解决了我的大部分建议。 您的原理图没有电容器上的电压额定值、但在此提醒、大多数情况下、我们建议使用2倍的 VM 额定值、以使电容器能够处理电压瞬变、除非数据表中另有说明。  

    此外、您还可以查看 MCT8316AEVM 工具页面上的 EVM 原理图和布局文件、并排比较您的设计: https://www.ti.com/tool/MCT8316AEVM

    很抱歉在 shematic 中我把它命名为 MCF ... 但我们切换到了 MCT!

    没问题、如果是 MCT、应该可以。

    我是否需要更改芯片(损坏?)

    我不确定,但这是你可以尝试只是消除的可能性.

    MCP1755T-3.3 -> SO 3.3V 也可测量。

    3.3V 表示工作正常。

    如果您需要任何其他帮助、请在此处告诉我。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特