This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:关于 POB 和诊断

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237640/drv8714-q1-about-pob-and-diagnostics

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我有四个问题、如下所示:

  1. 如果我使用选项1、只需将 nSLEEP 引脚电压更改为睡眠模式、POB 功能就可以执行。
  2. 在选项1中、睡眠模式下的静态电流是多少?
  3. 对于表8-17、这些名称显示了 DRV8714的所有诊断。 如果否、请告知我其他诊断。
  4. 我们可以设置哪些诊断来禁用/启用? 是否都有问题?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、

    我们正在处理这项请求。  

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    明白了。 谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji San:

    感谢您发送编修。

    1.POB 在 nSLEEP =低电平时正常工作。 不仅是选项1、所有选项都适用于 nSLEEP-Low

    2.请参阅第15页了解睡眠电流(nSLEEP=0V)。

    3、是的。

    请参阅数据表8.3.8.4至8.3.8.13。 这些部分显示了每个诊断的详细信息、包括禁用/启用。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、您好!

    很抱歉我的回复被延迟了。

    对于诊断、只有其中包含禁用模式的一部分可以禁用。 我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    Morita-San 今天是 OOO。 同时、我可以为您提供帮助。 请给我24小时来回复。

    谢谢。

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我明白了。 我正在寻找新的回应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji San

    感谢您的提问。

    是的、正确。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,森田山

    非常感谢!

    此致、

    庄司