This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:反极性保护电路

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242174/mct8316aevm-reverse-polarity-protection-circuit

器件型号:MCT8316AEVM

大家好、支持团队。

我的问题与以下 EVM 电路中的 Q1和 D8有关。

D8和 Q1的作用是什么?
如果您能告诉我它是如何工作的、那将会很有帮助。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关完整说明、请参阅本应用报告(www.ti.com/.../slva835a.pdf)中有关反极性保护的第4节和第4.1节。

    总之、如果 VBAT 和 PGND 正确连接、Q1的基极接地、晶体管关断。 D8可防止电流流入 BJT、电流流经 nMOSFET 并将 VBAT 连接到 VM。 请注意、nMOSFET 可以开启、因为其栅极连接到 VCP、因此 VGS > Vth。

    如果电源反接、则 PGND 高于 VBAT、因此 Q1的基极-发射极电压变为正、 Q1在其集电极和发射极之间导通。 这会通过 Q1和 D8将 nMOSFET 的栅极连接到 VBAT (反极性条件下为接地)、从而将其关闭并保护系统。

    此电路需要在电源上使用 nMOSFET 而不是 pMOSFET、是首选、因为其 Rdson 较低、损耗较低。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪三

    感谢您的回答。

    我很了解。

    谢谢。

    此致、

    千兆