This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:有关状态转换的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240787/drv8244-q1-questions-about-state-transitions

器件型号:DRV8244-Q1

(__LW_AT__1)处于活动状态时、即使在以下条件下、它是否仍保持活动状态?
・当电压小于 VVMNV 且大于 VMPOR_FAIL 时、VM 从大于 VVMUV⇒的电压下降

(__LW_AT__2)在(1)的情况下(电压低于 VVMUV,高于 VMPOR_FAIL ),如果 DRVOFF 更改为1,活动状态是否转换至待机状态?

(__LW_AT__3)处于活动状态时、即使在以下条件下、它是否仍保持活动状态?
・当 VM 大于 VMPOR_FAIL 且小于 VVMUV+VVMUV_HYST 时、VM 从大于 VVMUV⇒的电压降至 VVMUV⇒

(__LW_AT__4)在(3)的情况下( VM 大于 VMPOR_FAIL 且小于 VVMUV+VVMUV_HYST ),如果 DRVOFF 更改为1 ,活动状态是否转换至待机状态?

(__LW_AT__5)我理解以下几点,是否正确?
・在活动状态下,如果 VM 从大于 VVMUV 的电压下降并小于或等于 VMPOR_FAIL,则通过3 (上电复位)转换到 INT1。 nFAULT 也变为 Hi。

(__LW_AT__6)请告诉我在 drv8244-q.pdf 第46页中列出的 TPOR 数据。

(__LW_AT__7)我知道、即使 INT1和 INT2期间输出 DRVOFF=0和 nSleep = 1、也会保持高阻态。  是否正确?

添付資料をご参照ください。e2e.ti.com/.../Question-about-drv8244_2D00_q1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们将尽快与您联系并回复您的问题

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我假设您问的是 DRV8244S-Q1或 DRV8244H-Q1、而不是 DRV8244P-Q1。

    1) 1)是

    2) 2)是、

    3) 3)是

    4) 4)是

    5)是、

    6)请忽略第46页的 tPOR。 不存在规范、应将其删除。

    7)是。

    此致

    森田真也