(__LW_AT__1)处于活动状态时、即使在以下条件下、它是否仍保持活动状态?
・当电压小于 VVMNV 且大于 VMPOR_FAIL 时、VM 从大于 VVMUV⇒的电压下降
(__LW_AT__2)在(1)的情况下(电压低于 VVMUV,高于 VMPOR_FAIL ),如果 DRVOFF 更改为1,活动状态是否转换至待机状态?
(__LW_AT__3)处于活动状态时、即使在以下条件下、它是否仍保持活动状态?
・当 VM 大于 VMPOR_FAIL 且小于 VVMUV+VVMUV_HYST 时、VM 从大于 VVMUV⇒的电压降至 VVMUV⇒
(__LW_AT__4)在(3)的情况下( VM 大于 VMPOR_FAIL 且小于 VVMUV+VVMUV_HYST ),如果 DRVOFF 更改为1 ,活动状态是否转换至待机状态?
(__LW_AT__5)我理解以下几点,是否正确?
・在活动状态下,如果 VM 从大于 VVMUV 的电压下降并小于或等于 VMPOR_FAIL,则通过3 (上电复位)转换到 INT1。 nFAULT 也变为 Hi。
(__LW_AT__6)请告诉我在 drv8244-q.pdf 第46页中列出的 TPOR 数据。
(__LW_AT__7)我知道、即使 INT1和 INT2期间输出 DRVOFF=0和 nSleep = 1、也会保持高阻态。 是否正确?
添付資料をご参照ください。e2e.ti.com/.../Question-about-drv8244_2D00_q1.xlsx