主题中讨论的其他器件:DRV832X
你(们)好!
我有一个使用 DRV8323S 的设计、该设计工作良好。 但是、我注意到在运行过程中会变得相当热、尤其是电压>36V (大概来自内部线性稳压器)时、因此我想知道芯片的 VM 输入是否可以由不同的稳压电源(例如12V...)供电。 在 DRV8353S 上这似乎是可以实现的、但 DRV8323S 数据表对于 VM 或 VDRAIN 是电荷泵的基准是否有点不清楚。
这还可实现与 DRV8353S 的兼容性、我正在考虑在将来使用 DRV8353S (因为我可能需要驱动电压更高的电机)。
总而言之、对于40V 的电机电源电压、能否为 VM 提供12V 电压?
此致、
爱丹岛