This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:无负载输出

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243136/drv8825-no-load-output

器件型号:DRV8825

大家好、

 DRV8825无负载输出的情况下、输出波形与此类似。 这是否正常?

为什么中间有一个小脉冲?

感谢您的答复和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    我 目前正在研究这一方案。 下面是我遇到的一些问题:

    1.无负载输出是指没有连接电机或连接了电机、但没有负载连接到电机。

    2.您能否放大 脉冲并向我提供时间刻度以便确定脉冲宽度?

    此致!  
    凯尔蒂