This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:初始运行问题

Guru**** 2478535 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974, DRV10987, DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241719/drv10974-initial-operating-issue

器件型号:DRV10974
主题中讨论的其他器件: DRV10987DRV10975

您好!  

客户使用 DRV10974进行热水垫电机控制。

电机初始运行1到2秒后停止。(电流0.9A)

电流限值:115kohm(1400mA)

电机相电阻:8.8ohm

BEMF:2.9V(1500rpm)

但是、如果将电流限制电阻器修改为12K 或更低、则它将有效。

请查看原理图并就此问题向我提供建议。

原理图: e2e.ti.com/.../7026.Schematic.pdf

布局:  

正常波形

故障波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    在12k 时、电流限制约为0.3A。 由于闭环电流非常低、因此相电流在12k 时看起来更加干净稳定。 在115k 时、电流限制高得多、因此扭矩不受控制、器件可能会失去同步并触发故障。  

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu 

    客户遇到 BD63242FV (ROHM)驱动器的电机初始运行问题。

    选择 DRV10974是因为启动电流限值可能大于1.4A。

    RADV、RRMP 变化测试中没有改进。

    请帮助我操作电流为1.4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看 DRV10975或 DRV10987、因为这些驱动器具有更高的电流容量。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vishnu、

    谢谢你。  

    客户将查看 DRV10975。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!