This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:如何用 DRV8307?增加电机扭矩

Guru**** 2478515 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243075/drv8307-how-to-increase-motor-torque-with-drv8307

器件型号:DRV8307

我正在使用 DRV8307驱动具有3个霍尔传感器的 BLDC (无刷直流)电机、它们分布在120度。 电机在高速时提供高扭矩、但在低速时扭矩会显著减小。 如何在低速时增加扭矩? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可用于电机的电流可能会影响电机可以产生的扭矩。 我们建议检查您的 Rsense 值、以确保电流不受限制。 有关根据所需电流确定 Rsense 电阻器值的信息、请参阅 DRV8307的数据表中的第8.2.2节。

    此致、

    约书亚