This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:用于具有共模电感器的电机的 DRV10964

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243113/drv10964-drv10964-for-the-motor-with-a-common

器件型号:DRV10964
我的理解是、DRV10964没有公共引脚。
使用公共组件旋转电机时、应如何处理公共组件? IC 内部是否有虚拟 COM? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makota、

    DRV10964不需要电机的共模节点。 有一个内部虚拟公共节点。

    此致、

    维什努