This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316TRGFR

Guru**** 2478155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244387/drv8316-drv8316trgfr

器件型号:DRV8316

我们想使用 DRV8316CTRGFR、但似乎没有库存。 这是有效器件吗?  

此外、是否有 具有 硬件接口变体(DRV8316T)的 DRV8316xEVM 版本? 如果是、我该如何订购一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

     DRV8316CTRGFR 是一款有效器件、但由于 市场需求较高、当前的交货周期为6周以上。 请在提交订单时计划交货周期。

     DRV8316xEVM 附带了 SPI 型号、但它与 DRV8316T (H/W 型号)兼容。  有关详细信息、请参阅4.1.1 DRV8316T 兼容性部分。 您需要取消安装 SPI 型号并将其填充为 H/W 型号。

    此致!

    ~艾丽西亚