This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:电机开关波形

Guru**** 2478135 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240615/drv8323-motor-switching-waveform

器件型号:DRV8323

您好!

我正在驱动一个无传感器 BLDC 电机、其中将 DRV8323用作栅极驱动器、3个 CSD88599Q5DCT 用作半桥。 电机电压为48V。 相位上的开关波形不正确。 振幅在打开周期内不会保持48V。 PWM 频率为50KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    感谢您发送编修。 我认为器件可能遇到故障、导致输出禁用、从而导致栅极驱动故障。 您能否确定 nFAULT 引脚是否拉低、以及故障状态寄存器中是否有任何报告(如果您使用的是 SPI 型号)?

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    如果您仍有问题、请告知我们、或者如果您能够解决您的问题、请将此主题标记为已解决。

    此致!

    戴维斯