This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:与 DRV8305内部时钟相关的辐射发射

Guru**** 2478125 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242221/drv8305-radiated-emissions-releated-to-drv8305-internal-clock

器件型号:DRV8305

我在用于两个 BLDC 电机的定制 PCB 上使用了两个 DRV8305NPHR。  

我测试了有关 PCB 的辐射发射。

然后、我发现峰值发射约为120MHz。

峰值发射源很可能是由 DRV8305内部时钟造成的。

因为当 EN_GATE =高电平时、会发生发射并且  SPI 通信停止。

我还通过 EMC 探头检查了峰值 发射、并发现 DRV8305周围存在硅峰值发射。

辐射通过 MOSFET 从驱动器传播到电机。

排放对策并不容易。

这是因为它从栅极线路和电源线路传播。

我该如何处理排放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kesokeso,

    感谢您的咨询。

    如果可能、您是否也能够提供您的 PCB 布局和原理图?  

    高辐射发射可能是由振荡器附近的电感干扰引起的。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Joshua

    感谢您的答复。

    我的 PCB 布局在这里。 DRV8305的原理图与 DRV8305数据表相同。

    我知道 宽频谱噪声来自 PWM (图中的绿色标记)、而 尖锐的频谱噪声来自时钟(图中的蓝色标记)。

    电机控制会产生 PWM 噪声。  

    但是、 除了 SPI 时钟、没有会产生尖锐频谱噪声的时钟。

    MPU 与晶体 振荡器一起工作。

    此外、3.3V/5V 的电源不是切换 DCDC、而是线性稳压器。

    主电源是24V 导联电池。

    当 EN_GATE =高电平且 WAKE=高电平时、即使 SPI 停止、也会发生发射。

    我使用 EMC 探头检查了峰值  发射、发现 DRV8305周围存在类似的峰值发射。

    另外、 我用示波器检查了每个引脚电压、发现 DRV8305的 DVDD 存在类似的峰值。

    峰值发射很可能是由 DRV8305内部时钟引起的。

    您对排放有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kesokeso,

    感谢您提供的额外信息。  

    考虑到 DVDD 随内部时钟一起出现尖峰、可能需要将8305外部元件(例如电容器 C-DVDD)与任何寄生损耗(例如由更长布线距离引起的电感损耗)分组到更接近 DVDD/内部时钟的位置 会导致时钟快速切换产生辐射发射。  

    希望这有助于找到解决方案。

    谢谢!

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Joshua

    感谢您的答复。

    最后、我找到了解决方案。

    外部元件(例如电容器)已经放置在靠近每个引脚和 GND 的位置。

    解决方案是将 DVDD 电容从1uF 更改为2.2uF。

    发射下降超过3dBuV/m。

    使用了10V 额定 MLCC (1005/0402尺寸)、但由于直流偏置特性、容量可能不够。

    谢谢!

    此致、

    肯托