This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:想要获得澄清:是否推荐在新设计中采用 DRV8701?

Guru**** 2478165 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245591/drv8701-seeking-clarification-is-drv8701-recommended-for-new-designs

器件型号:DRV8701

您好、TI 技术论坛社区、

我希望你们都做得好。 关于将德州仪器的 DRV8701电机驱动器 IC 用于医疗相关开发项目、我想征询您的专家意见和见解。 但是、我最近在 Altium 中遇到一条注意事项、指出不建议在新设计中使用 DRV8701。 这提出了一些问题、如果您指导您评估此 IC 对我的应用的适用性、我将不胜感激。

鉴于医疗项目的关键性、确保我们选择的组件的可靠性、性能和寿命至关重要。 因此、我有几个问题和关注点需要解决:

  1. Altium 的建议:是否有人可以解释 Altium 建议新设计中不使用 DRV8701的原因? 是否存在任何我应该意识到的与此 IC 相关的特定限制、已知问题或潜在风险?

  2. 医疗应用适用性:考虑到医疗应用、我正在寻求社区的深入见解、以了解 DRV8701是否是该项目的明智选择。 是否有任何已成功将 DRV8701用于类似医疗应用的已记录实例或经验?

  3. 替代方案或建议:如果 DRV8701不建议使用、我希望您能针对专门推荐用于医疗用途的替代电机驱动器 IC 提供任何建议。 有没有其他选项可以提供更好的性能、可靠性或与医疗应用相关的特定功能?

我知道德州仪器的官方文档和技术支持将是获取全面信息的最可靠来源。 但是、我认为 TI 技术论坛社区积累的知识和经验对于提供实用的见解和建议非常宝贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salinda:

    Unknown 说:
    医疗应用适用性:考虑到医疗应用、我想从社区那里获得有关 DRV8701是否是该项目的明智选择的见解。 DRV8701是否已成功用于类似的医疗应用?

    该器件可用于医疗应用。 为了澄清您可能存在的任何疑问、请告诉我、您需要栅极驱动器满足哪些要求、才能让您的设计取得成功。 然后、我可以告诉您 DRV8701是否是最佳选择。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特