This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:原理图问题

Guru**** 2478155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242548/drv8353rs-evm-question-for-schematic

器件型号:DRV8353RS-EVM

客户想知道为什么在原理图中将0Ω μ F 电容器添加到 SPI 信号线上?  电阻器的作用是什么? 是否可以 将其删除?

另外、什么是 NT1、NT2和 NT3? 有哪些角色?

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您的咨询。  

    让我们的团队查看可用文档、我们将尽快为您提供合适的答案。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我是否知悉有人提出这项质询?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    是的、截至今天、我实际上有一个更新:  

    对于0Ω Ω 电阻器、它们可被移除、并且主要用作走线中可在需要时被断开的桥/连接点。 因此、是的、如果客户希望移除电阻器、 他们可以但需要直接连接到 SPI。

    关于 NT1, NT2, NT3,... 它们与 0Ω Ω 电阻器类似、因为它们用作 电路板网络(网络)不同部分之间的连接/分段器件、并且如果需要、通常稍后可以由不同的合适元件替换。

    希望这些信息可以消除任何混淆。  

    此致、

    -约书亚