This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:调整振动时间

Guru**** 2478165 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244723/drv2605l-adjusting-the-vibration-time

器件型号:DRV2605L

您好!

我的客户正在使用我们的 DRV2605L。

它们使用 I2C 来控制器件、并使用 Lib6来驱动 LRA。

可以调节哪个寄存器来更改给定振动效果的振动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    不能调整浸入库效果的持续时间。 效果的包络和持续时间是固定的。  

    如果客户需要直接控制振动持续时间、则需要通过 I2C 使用实时回放模式。

    此致、
    亚瑟