This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:OCP+OLD+OTW 功能

Guru**** 2478535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244751/drv8912-q1-ocp-old-otw-functions

器件型号:DRV8912-Q1

大家好、

两个驱动器 DRV8912连接到电机模块的两端。 DRV8912的 OCP+OLD+OTW 功能是否会受到影响?  

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个美国假期。  明天将会作出回应。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 在连接配置的情况下、仍是每个 DRV89xx-Q1独立检测 OCP/OLD/OTW。

    此致

    森田真也