This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:SPI 传输问题

Guru**** 2478535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244825/drv8912-q1-spi-transfer-problem

器件型号:DRV8912-Q1

大家好、

当 SPI 控制 DRV8912时、数据为16位。 但当 SPI 菊花链控制一串 DRV 芯片时、数据表中的 HDR1和 HDR2似乎为8位、后面的地址和数据为8位。 这次是不是要移位并增加到16位以发送 SPI 传输、还是要将 SPI 传输一次更改为8位? 或者它们是否真的无关紧要、因为数据将在 SCK 的边沿收集、并且可正常收集8位和16位数据?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 一旦将 DRV 用于菊花链模式、DRV 就不再支持16位(8位地址+ 8位数据)。  

    数据表示例显示了3个 DRV 的菊花链情况。 虽然 nSCS 较低、但 MCU 需要发送8x8 = 64位的 SPI 数据。

    此致

    森田真也