This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:用于 BDC 电机的制动(慢速衰减)

Guru**** 2478155 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245093/drv8845-brake-slow-decay-for-bdc-motor

器件型号:DRV8845

您好、团队成员:

我的客户正在考虑将 DRV8845与4个有刷直流电机配合使用。 但是、他们需要使用制动(慢速 衰减模式)。

从数据表的表8-5中、真值表上没有制动声明。

DRV8845是否可以对 BDC 电机使用制动模式?

该器件具有动态衰减控制功能、与混合衰减模式类似。

如何实现动态衰减控制? 能否通过将其设置为滑行模式(EN = H)来启用它?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kei:

    DRV8845没有慢速衰减、因此没有特定的制动功能。 表8-5上的"惯性滑行"函数将两个输出都发送到高阻态。 在此期间、所有 FET 均处于关断状态、电流通过 FET 的体二极管进行衰减。

    智能调优动态衰减将总混合衰减时间中快速衰减的百分比调节为更低的电流纹波并优化性能。 缺省情况下、这个模式被设定以优化电流调节并且无需被设定。

    此致!

    大卫