This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:无法连接到 Web GUI

Guru**** 2478105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, DRV8316REVM, LAUNCHXL-F280025C, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241670/drv8316revm-unable-to-connect-to-web-gui

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280049C、TMS320F280025C

大家好、

LAUNCHXL-F280025C +DRV8316REVM 套件无法连接到 Web GUI、以下是 GUI 界面的屏幕截图:  

另外,安装日志提示安装错误: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/ti_5F00_emupack_5F00_5.1.641.0_5F00_install.log

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您发送编修。 我将研究这一问题,并 打算在本周结束前提供一个答案。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    根据"Help"按钮下随附的自述文件说明、InstaSPIN GUI 配置为与 LAUNCHXL-F280049C 配合使用。 由于客户正在使用280025C、这可能解释了为何所有参数都标有 X。有关如何配置代码或访问此 LaunchPad 的软件的更多信息、请参阅本用户指南的软件部分: https://www.ti.com/lit/ug/spruiw8/spruiw8.pdf?ts=1688152600328&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-F280025C。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    感谢您的支持。

    如下图所示、配置为 TMS320F280025C 时、问题仍然存在:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    在本周结束前、我需要与我的团队更多地讨论此问题、以便获得进一步的反馈。

    此致!

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我认为 GUI 经过编程、可专门用于280049C 端口。 这将在尝试使用280025C 时导致问题。 客户可以更改源代码中的端口定义、但在线 GUI 只能用于280049C。

    此致!

    戴维斯