This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:寄存器映射手册和应用手册

Guru**** 2478155 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243031/ulc1001-drv290xevm-register-map-manual-and-application-note

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

您好!  

我对 ULC1001和 EVM 有疑问。

是否有适用于 ULC1001或 EVM 的寄存器映射手册和应用手册文档?

如果有这样的文件,你能否提供?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    在 ULC1001产品页面上、有一个标题为"重要说明"的方框、您可以在其中为 ULC1001申请其他资源、包括完整的 ULC1001数据表、EVM 用户指南以及包含寄存器映射的 ULC1001 GUI。  

    此致、

    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULC 数据表和 EVM 指南不提供详细信息。

    我想41~52是否有关于每个寄存器的详细描述、例如下面 TI 参考材料中的7.6寄存器映射(数据表2页)。

    DRV8705-Q1具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器数据表(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有适用于 ULC1001的文档、具有与您提供的寄存器映射类似的寄存器映射、但  ULC1001 GUI 提供寄存器映射以及寄存器说明。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否稍后提供与寄存器详细信息相关的应用手册或寄存器映射文档? 如果您计划提供文档、您认为何时可以提供这些文档?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将会显示一个寄存器映射、稍后会将说明添加到文档中。 我会及时给您回复、告知您数据应可用的时间范围。 在获得相关文档之前、请联系您的任何问题。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关可用寄存器映射文档的更多信息、请参阅您的电子邮件。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特