This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873HEVM, DRV8873H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243280/drv8873hevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:DRV8873HEVM
主题中讨论的其他器件: DRV8873H-Q1EVM

您好

请您能否提供 DRV8873HEVM 的 CE/EU 符合性声明?

该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    不知道为什么这是缺失的,但它不是可用的任何地方我看.  我们具有以下支持 DOC 的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/DRV8873H-Q1EVM?keyMatch=DRV8873H

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan

    是的、但本 EU DOC 仅涵盖 DRV8873H-Q1EVM。

    由于 DRV8873HEVM  具有 CE 标志、因此制造商(T.I)必须为该产品起草 CE/EU 符合性声明。

    这是制造商在应用 CE 标志并要求其产品符合 CE 时承担的义务之一

    我们 Mouser USA 有库存、在向欧盟销售产品时、我们作为进口代理商。 进口商的义务之一是保留其在欧盟市场上投放的带有 CE 标志的产品的 CE/EU DoC 副本。

    为了填写这种违反合规性的行为、您能否通过发布 CE/EU DOC 进行内部审查?

    提前感谢您的支持、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    并且我们将了解本文档所在的位置。  这需要一些时间。  将此帖子保持打开状态、直到找到为止。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这正在进行中。  我希望在本周结束前有所收获。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    请参阅随附的 DOC。  我们正在努力将其在线发布、但这将需要更多时间。

    此致、

    瑞安

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_DRV8873HEVM_5F00_20230707.pdf