This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1EVM:DRV8912EVM 不可用

Guru**** 2478165 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246150/drv8912-q1evm-drv8912evm-not-workable

器件型号:DRV8912-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8912-Q1

您好、支持团队

我们使用 DRV8912EVM 控制电机驱动器;我们发现 EVM 无法工作、另外测量输出1和输出2也无信号。

测量点和信号图:

CH1:CS

CH2:CLK

通道3:MOSI

通道4:MISO

测量点:

CS 拉低是否过慢? 导致 EVM 不可用?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    这很奇怪、因为 EVM 已发布多年。  EVM 电源是如何连接的?VBAT 端子(深蓝色连接器)上的电压是多少?  GUI 是否可以正常连接?  我假设您在 EVM 上使用板载 MSP430来尝试控制 DRV8912-Q1?

    此致、

    瑞安