This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:DRVOFF 和速度出现 NO_MTR 错误

Guru**** 2478155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1233267/mcf8316aevm-no_mtr-error-when-drvoff-and-speed

器件型号:MCF8316AEVM

如果同时在设置电机运行速度的同时激活 DRVOFF 功能、控制器会发出 NO_MTR 错误。
NO_MTR_THR 设置似乎没有任何效果。

预期的行为是、当 MOSFET 被有意地使用 DRVOFF 停用时、此检查将处于非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在下一周结束前提供有关这方面的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当您可以使用 LOCK3_EN 启用/禁用 NO_MTR 故障时。 请参阅下面的数据表第7.3.22.13节:

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我认为这种行为是通过设计实现的?

    该解决方案听起来像是一种权变措施。