This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:电机不旋转

Guru**** 2478135 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8311, DRV8311HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226078/drv8311hevm-motor-does-not-spin

器件型号:DRV8311HEVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CDRV8311

您好!

我已经将无传感器无刷电机连接到了该模块。

电机识别每次都不成功。

如果成功、电机不会启动、当点击"run"时、标志自动禁用

有任何建议吗?

谢谢!

埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊曼纽尔:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我将在下周结束前与您联系。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    您是否注意到电机识别失败或尝试运行电机时出现了任何故障? 您使用什么 LaunchPad 来运行此模块?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    我没有注意到任何故障。  

    "运行按钮"似乎只起作用一次。  

    如果电机是否已识别、没有关系、单击 "运行按钮"时没有任何反应、我必须关闭 instanspin 并重新启动套件

    我正在使用 LAUNCHXL-F280049C (MCU025B)  

    最佳

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    您正在使用何种电机? 是否可以尝试手动输入电机参数、以查看电机是否会运行?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    这是一个鼓风机

    电阻器的规格以下、

    如果我手动输入该值、系统不会执行任何

    它不旋转、也不会启动电机识别

    此致

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    就像完整性检查一样、您是否能够切换某些输入(INHx 和 INLX)并监控相应的栅极驱动输出、以确保栅极驱动输出按预期响应。  

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    在 InstaSpin -FOC 软件中、没有 INHX 和 INLX 字段。  

    在识别过程中、电机正在旋转、但什么都不旋转。 没有办法让它运行

    此致

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    在 InstaSpin -FOC 软件中、没有 INHX 和 INLX 字段。  [/报价]

    很抱歉造成混淆、我是想使用函数发生器(或类似设备)切换 EVM 上的 INHx/INLx 引脚、并使用示波器监控相应的 GHx/GLx 输出。 这将有助于进一步缩小可能导致电机不旋转的范围。

    在识别过程中,电机正在旋转,但却什么也没有。 无法使其运行

    为了澄清、启动电机识别过程后、是否已完成("电机已识别"指示灯亮起)? 另外、在开始电机识别之前、是否要选中"Enable System"框(选中"OffsetCalc")以启用 InstaSPIN 算法并事先运行预设校准?

    此致!

    ~艾丽西亚

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    我向所有 INHx 和 INLx 应用了方波(约10kHz)。

    DRV8311具有集成的驱动器、因此没有 GHx/GLx、我将示波器连接到 OUTx   

     入口的占空比或频率的变化会导致输出发生相同的变化。

    当然、我已经选中了"启用系统"并选择了 OffsetCalc。

    计算得出的 R 和 L 值与标称值

    电机已识别指示灯并不频繁显示、但即使在这种情况下、电机也不会通过选中运行框来旋转

    埃马努埃莱

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    感谢您提供更多信息。  

    我的目标是在下星期中之前作出答复。  

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    是否有更新?

    谢谢!

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emaluele:

    感谢您的耐心等待、对于延迟回复深表歉意。

    在电机识别过程中、您曾提到电机旋转。 它是平稳旋转还是噪声很大/急冲?

    您可以尝试使用 MotorControl SDK、它提供了多种实验、可以帮助您旋转电机、并为您提供源代码、可 用于在由 编译器。  然后、您可以在 CCS 中运行或调试.out 文件、或者将.out 文件导入 DRV8311HEVM InstaSPIN 通用 GUI。

    [常见问题解答] DRV8311HEVM:用于 MotorControl SDK InstaSPIN-FOC 的 DRV8311HEVM 源代码

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    在电机识别期间、电机旋转、但仅在最初的30秒内发生抖动。

    我将使用 MotorControl SDK 进行检查、但在投资时间之前、您能否确认使用此 EVA 板我将能够在 30000rpm 时旋转 BLDC 单极对?

    如果不可能、则我必须移至另一组件

    谢谢!

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    我的目标是在本周结束前提供答复。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    该 EVM 能够旋转 BLDC 单极对电机。 可以使用多高的 RPM 取决于您所使用的电机。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    由于不活动、我将关闭该主题。 如果您的问题已得到解答/解决、请将此主题标记为"已解决"。 如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题或提出相关问题。

    此致!

    ~艾丽西亚