This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:7位 I2C 地址

Guru**** 2478155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245941/mct8329evm-the-7-bit-i2c-address

器件型号:MCT8329EVM

迪尔先生

   数据表第72页 "目标 ID 和 R/W 位:第一个字节包括7位 I2C 目标 ID (0x60)..... "、  但逻辑分析仪在 EVM 板上测量到的地址为0xC0,为什么?

   谢谢!

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    I2C 目标器件 ID 为7位、但发送了一整个字节。 此字节中的最后一位是读取/写入位。

    传输的数据是1100 0000。 如果您像逻辑分析器那样将整个字节解释为地址、并将其转换为十六进制、则会得到0xC0。 如果您将前7位解释为地址(110 0000)并将其转换为十六进制、则会得到预期的0x60。 最后的位为0、表示写入、但如果是读取、您可能会看到0xC1。

    此致、