This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:关于 DRV8889-Q1失速检测

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246413/drv8889-q1-about-drv8889-q1-stall-detection

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8899-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们应用 DRV8889-Q1来驱动永磁步进电机、 而负载是齿轮传动系统、当电机旋转到某个位置时、档位将不会继续被拖动、此时档位将会有反力传输到电机、导致电机轻微反转。 此时 DRV8889-Q1无法获得这种情况的反馈、仍继续输出正向脉冲。 由于电机堵转电流和正常工作电流之间的差异很小(50mA)、并且霍尔传感器无法反馈反转现象、因此电机始终处于失速状态。 我的问题是、DRV8899-Q1能够以什么方式解决该问题? 内部失速检测是否有帮助? 如果可以、如何使用此功能? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers、

    听起来这可能是一个高电阻、低电流电机、内部失速检测将难以用于此类电机。   

    有关原理和运行条件、请参阅随附的应用手册。  有一个关于高 DCR 电机的专门章节。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf

    此致、

    瑞安