This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 电机驱动器架构

Guru**** 2478155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245938/bldc-motor-drivers-architecture

您好!
以下是我的问题:
1.图片中的标签1、在什么情况下将使用外部 LDO。
图中标签2所示的 MOSFET 有什么用途?
3.图片中的"切断"是什么意思?
BLDC 是否可以是单速闭环控制? 并给出一些原因。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunsheng:

    该图举例说明了通常如何构建电机驱动器系统。 这个系统的电源电压通常比由5V 或3.3V 逻辑供电的芯片电源高(>12V)。 所以、

    1.使用外部 LDO、因为系统控制器(微控制器)仅接受5V 或3.3V 电源。 但是、某些 BLDC 器件具有内置3.3V LDO 的功能、因此、假设您检查控制器不需要超出器件可通过其 LDO 提供的电流、您可以使用此功能为控制器供电。

    2.和3. 都是反极性保护的一部分、这意味着如果反向连接电源、MOSFET 将关断(被切断)、从而保护系统。

    4.如果控制系统适合 BLDC 的话、BLDC 可以在闭环中实现恒定的速度。 通常、您必须对此算法进行编程、但在我们的集成控制器件 MCx83xx 中、可以选择启用速度环路来保持电机以恒定速度旋转。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunsheng:

    太棒了!  很高兴我能为您提供帮助、如果您还有任何其他 BLDC 驱动程序问题、请创建另一个线程。

    此致!