This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]了解 BLDC 数据表:战略和资源

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246902/faq-tackling-bldc-datasheets-strategy-and-resources

欢迎观看新的常见问题解答系列、其中介绍了 BLDC 数据表。 数据表是公开提供的最全面、最易访问的文献。 德州仪器提供了全面的数据表、其中提供了有关单个器件的大量信息和数据、阅读和理解这些信息对于您的特定应用有何用处或关键性的任务 是令人望而生畏的。 但是、有一些重要的术语和读取策略可以加快研究过程并改善对整体器件规格的理解。 此常见问题解答系列提供了阅读和了解 BLDC 数据表的策略、以及指向可深入了解此处介绍的每个主题的其他资源的链接。

务必从阅读和理解数据表的策略开始、这将改善整体体验。 读取数据表的方法有很多、但一种可能的方法是先查看 功能方框图 电压差。 此图提供了该器件的功能和结构概述、不仅可以帮助您了解该器件的用途、还可以帮助您了解该器件与其他类似器件的区别在于哪些特性(例如集成 FET 与非集成 FET、降压稳压器或换向控制)。 接下来、特性部分将提供有关器件电源输入和输出功能的更多定量信息以及任何关键功能描述。 "功能方框图"和"特性"部分共同介绍了系统特性。 接下来、电气特性表提供了器件定量特性的最全面视图、例如建议和最大运行条件、逻辑运行条件、固有值和时序特性。 它与"特性"部分一起描述了该器件的具体特性。 这些信息对于了解特定 BLDC 驱动器是否适合您的应用非常有用。 最后、"详细说明"(以及数据表的其余部分)包括有关功能块工作原理的深入说明。 这包括电流检测放大器输出图、PWM 表、引脚图以及故障和响应表。 除了电气特性外、这些部分在设计阶段非常有用、因为它们描述了器件的各种操作、编程要求和硬件特性。 对于调试问题、也可以参阅这些章节、因为它们提供了数据表和资源中有关器件故障的最深入信息。

每个部分都将在后续常见问题解答中进行更详细的解释、请点击此处链接。 有关 BLDC 数据表的所有问题、请在将来参考此常见问题解答。 系列流程符合此处建议的策略:

处理 BLDC 数据表:系统 特性 (即将提供链接)

处理 BLDC 数据表:系统详细信息(即将提供链接)

处理 BLDC 数据表:设计和故障排除(即将提供链接)