This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:缺少每通道的最大额定电流

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8434, DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246996/drv8711-maximum-rated-current-per-channel-missing

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: DRV8434DRV8955

您好!

通常、要连接的电机的绕组额定值最小为150mA。 所以我要寻找每个通道驱动器的峰值或连续 RMS 电流输出。

我只能在数据表中看到建议的工作电流。 请告诉我峰值和连续均方根电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在数据表中的表6.5中、显示了可以设置的可能峰值电流值。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    DRV8711旨在驱动 MOSFET、不适合直接驱动步进电机。 电流容量将取决于 MOSFET 的类型及其冷却系统。

    借助基于 DRV8711的电机驱动器、您可以获得大约10A 及更高的均方根电流以及高出或超过两倍的峰值电流。 如果您需要以低得多的电流驱动电机、DRV8434等集成驱动器可能是更好的选择。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    我支持 Grzegorz 的回答。 如果您要驱动有刷直流电机而不是步进电机、我也建议使用 DRV8955。

    此致!  

    凯尔蒂