This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:完整性验证的 EEPROM 校验和?

Guru**** 2477625 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246726/mcf8316a-eeprom-checksum-for-integrity-verification

器件型号:MCF8316A

是否有包含当前在器件上编程的 EEPROM 校验和的寄存器条目?
我们希望在启动时验证 EEPROM 的完整性、并将其与存储在 μ µC 上的配置进行比较、而使用校验和可以简化我们的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    MCF8316A 没有 EEPROM 中当前存储的校验和。

    为了验证 EEPROM、您必须读回每个寄存器并与存储在 MCU 中的数据进行比较。 该器件支持 I2C 读写 CRC 校验和、因此在读取器件的 EEPROM 寄存器时可以使用该校验和。

    此致、

    约书亚