请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 大家好、
我的客户正在使用我们的 DRV8705-Q1。
他们会发现、如果 DRV8705-Q1输出首先短接至 GND、然后驱动至打开高侧 MOS、则 MOS 将烧断。
当它们使用 DRV8705-Q1先打开高侧 MOS、然后将输出短接至 GND 时、MOS 将正常运行。
您能帮忙检查原因吗?如何避免?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用我们的 DRV8705-Q1。
他们会发现、如果 DRV8705-Q1输出首先短接至 GND、然后驱动至打开高侧 MOS、则 MOS 将烧断。
当它们使用 DRV8705-Q1先打开高侧 MOS、然后将输出短接至 GND 时、MOS 将正常运行。
您能帮忙检查原因吗?如何避免?
谢谢。
布赖恩