This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:规格检查

Guru**** 2478145 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246955/drv8701evm-spec-check

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8701

您好

DRV8701是否可设计为输出60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    DRV8701是一款外部 FET 驱动器。 最大电流取决于外部 FET。 另一个限制是热性能、它受到 FET 和 PCB 功率耗散的影响。  

    Unknown 说:
    DRV8701是否可以设计为输出60A

    可以。 只要 FET 支持60A 电流、并且 PCB 上有足够的散热来散热。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特