This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:用于驱动4个珀尔帖的 DRV8908

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246219/drv8908-q1-drv8908-to-drive-4-peltiers

器件型号:DRV8908-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8830

您好!

我想使用该电机驱动器来驱动我的4个 Peltier (额定电压为5V @ 1、5A)  

能否在并行模式下使用 DRV8908 (即驱动1个珀尔帖的2路输出)以75%的连续驱动我的 Peltier?

或者我应该使用 DRV8912 (即驱动1个珀尔帖的3次输出)?

或者、您能推荐一些合适的器件吗? 我们真的很灵活、例如、4个 DRV8830 也可以工作?

我们没有来自 MCU 的 PWM 输出、因此需要使用由 SPI 控制和内部 PWM 的器件。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    估算器件结温的公式如下:

    如果考虑 DRV8908、我们必须首先估算总功率损耗 P_TOT。 如果我们考虑主电源为13.2V (数据表中的 V_VM)的情况、则 PWM 频率为2kHz。 如果您以75%的容量连续驱动珀尔帖、则可按如下公式计算开关损耗:

    N_F 是半桥的数量、因此如果我们使用两个输出来支持高达1.5A 的电流、那么 N_F 将为4。 由于 drv8908 IC 上只有12个半桥、因此需要两个 IC 来驱动四个颗粒。 如果我们要驱动2个粒子,那么我们需要8个半桥。 将所有内容代入可得到。 上升和下降时间为9us:

    P_SW = P_SW_RISE + P_SW_FALL = 0.268W

    另一个耗散来源是导通状态电阻。

    插入值

    P_FB_CONT =(.5625)^2 *(0.75/2 + 0.75/2)= 0.237W

    P_DRV = 8*0.475 = 1.90W

    最后一个耗散来源是静态电流引起的、可使用以下表达式计算该电流:

    如果我们假设 V_VM 和 V_VDD 分别为13.2V 和3.3V、相关电流 I_VM 和 I_VDD 都为3mA、则

    P_Q = 49.5mW

     这样就产生了

    P_TOT = 2.218W

    如果我们假设环境温度、T_A 为25°C、并且从数据表中我们知道、对于覆铜厚度为2oz、覆铜面积为16cm^2的四层 PCB、R_θ ΘJA 为22°C/W

    T_J = 25 +(2.218 * 22)

    T_J = 73.8°C

    关断的典型温度为175°C。 查阅第138页的图以找到 ΘJA 最接近您的电路板设计的 R_k Ω。

    以下是一些注意事项:

    1. 如果您使用 drv8908或 drv8912,则必须使用两个 IC,因为您需要并联输出来驱动球团,而且没有足够的输出来驱动四个球团
    2. 上面的计算只是 drv8908上两个造粒的估计值,实际上取决于板载设计
    3. drv8908和 drv8912都具有2kHz 的最大 PWM 频率。 drv8830最高可达44kHz。 2 kHz 对您的设计是否足够?

     

    此致!

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Keerthi:

    我认为对于珀尔帖元件、频率越高越好。

    您认为1个 DRV8830能驱动1个珀耳帖吗?

    我还具有5V 输入、因此损耗可以更少一点?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    我认为 DRV8830无法驱动一个珀尔帖、因为最大绝对直流电流为1A、过流保护设置的最小值为1.3A。您可以尝试将电流降低到小于1A、 但除此之外、如果需要内部 PWM、唯一可用的选项是2kHz。 您也不能使用两个 drv8830来驱动一个珀尔帖、因为由于内部 PWM、您会遇到同步问题。 对于5V 电压、损耗会更低一些。

    此致!  

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthivasan:

    非常感谢您的帮助。

    我们决定使用多个 PWM 发生器、并将其更改为 DRV8873S。

    非常感谢。

    此致、