This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:DRV8300

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300DIPW-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237567/drv8300dipw-evm-drv8300

器件型号:DRV8300DIPW-EVM

大家好、DRV8300DIPW_EVM 会测量 这些电流能够用于电流控制模式的低侧电流、以及如何使用微控制器来实现该电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、  

    感谢您的提问。 DRV8300xxx-EVM 用户指南(TI.com) 文档包含实施 DRV8300DIPW-EVM 的必要信息。 本文档的第9页提供了有关分流放大器的信息、第10页和第11页介绍了如何在 GUI 中更改电流设置。 如果这是您要找的内容、请告诉我。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    感谢您在 E2E 上发帖!  请告诉我、这是否通过解决该线程解决了您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli