This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:VM 电压高于预期、在 GND 上找到

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238970/mct8316z-vm-voltage-higher-than-expected-and-found-on-gnd

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我和我的团队已经使用 MCT8316ZT 定制电路板、一块电路板通过 TI bq25703A 由8A 最大电流 LiPo 供电(通过软件限制为4A 输出)。 尽管驱动器始终通电( 未对 NSleep 和 DRVOFF 进行编程)并且电机已连接、但在尝试驱动电机之前、电路板没有出现问题。 一旦我尝试运行电机(在测试了其他电路板组件的功能之后)、电机驱动器便停止工作、拿着 MCU、我无法检查 nFAULT 线路的状态。 在第二个电路板上进行测试(通过具有1A 电流限制的工作台电源供电)后、VM 电压上升至32V。 在设计电路板时、我们大量借鉴了 EVM 电路(原理图几乎相同、我们只是从不同的3V3稳压器而不是 MCT 降压稳压器为霍尔传感器供电)。 我想知道您是否对可能存在的问题有任何见解。

提前感谢您的帮助!

此致!

授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我和我的团队将 EVM 上的 VBUCK 更改为电阻器模式(板上的 VBUCK 方式)、发现当 EVM 显示3V3时、电路板显示为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。

    您能否将您的原理图、特别是降压组件的原理图发送给我? 这应该有助于我更好地调试问题。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特