This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:DRV2603故障

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246484/drv2603-drv2603-failure

器件型号:DRV2603

我在设计中使用了 DRV2603部件来驱动 https://www.vybronics.com/coin-vibration-motors/lra/v-g0832013d

 

  1. 如果我们在 LRA 模式下配置 DRV2603并将 ERM 电机
  2. 如果我们在 ERM 模式下配置 DRV2603并将线性振动电机
  3. 我们遇到了 DRV2603在 GPIO 模式下运行的 PWM 引脚出现故障(O 和1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    这里对触觉解决方案进行了很好的概述、包括 ERM 和 LRA 驱动器之间的区别: https://www.ti.com/lit/ml/sszb151/sszb151.pdf

    ERM 使用直流驱动器、而 LRA 使用交流。 只要保持在电机最大电压规格范围内、就不会损坏任一电机、但不会按预期运行。

    您能详细说明一下您的 PWM 引脚问题吗?

    谢谢!
    J·麦克弗森