This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:A 和 B 的不同 VREF

Guru**** 2478155 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246519/drv8434s-different-vref-for-a-and-b

器件型号:DRV8434S

大家好、  

客户希望在 Aout 和 Bout 之间为 DAC 设置每个不同的 VREF。

有什么解决办法可以实现这一点吗?  

此致、

肯托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento:

    AOUT 电流通过获取电角的正弦来计算、而 BOUT 电流通过获取电角的余弦来计算。  

    遗憾的是、不可能为 AOUT 和 BOUT 设置不同的 VREF。 由于 DRV8434S 是一款专用的步进驱动器、因此它无法为每个输出提供独立的 VREF。 通常、更通用的两个 H 桥驱动器将为每个 H 桥具有独立的 VREF。

    此致、

    加亚哈里