Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 大家好!
我有一个自定义应用程序、并制作了一个自定义 GUI 来读取和写入 MCT 的寄存器。 但是、当按照 8.6.1.1 EEPROM 写入中的说明将0x80000000写入寄存器 ALGO_CTRL1时、它实际上并不会写入它。 我们阅读其他论坛帖子、并确保在写入值时状态机处于状态6 (MOTOR_IDLE)。

可在左下角看到状态"State:6"。
启用切换按钮时、它会将值写入寄存器。
但是、当一段时间启用 EEPROM_READ 位后、所有值都改回原始默认值。
是否 EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY 的值不应为0?
谢谢!
马塞尔