This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:五相电机驱动器

Guru**** 2477625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243549/drv8452-5-phase-motor-driver

主题中讨论的其他器件:DRV8452

部品番号:DRV8452

こんにちは、

5相モータードライバーを探しています

対応する商品はありますか?

よろしくお願いします

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiyoshi-San、

    感谢您的提问。 我会尽快作出回应。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiyoshi-San、

    似乎需要一个5半桥驱动器来旋转5相电机。  因此、根据电流和电压需求、多半桥驱动器应该适合您的需求。  

    请查看具有6个半桥的 DRV8906。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiyoshi-San、

    如果您的问题已得到解答、请将该主题标记为已解决。

    此致!
    阿克沙伊