请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 在寄存器"DEV_CTRL"中有一个值"EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY_"。
它的用途是什么、如何使用它?
文档似乎不会保留到其他任何地方。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在寄存器"DEV_CTRL"中有一个值"EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY_"。
它的用途是什么、如何使用它?
文档似乎不会保留到其他任何地方。
Daniel、您好!
值 EEPROM_WRITE_ACCESS_KEY 可 在写入命令期间要求向位27-20提供正确的8位 EEPROM 访问密钥、以此来防止对 EEPROM 寄存器的意外写入访问。 由于需要该密钥来写入 EEPROM、您需要将0x800A500000写入寄存器0x0000EA 、以便将影子寄存器(0x000080-0x0000AE)值写入 EEPROM。
更多 有关写入 EEPROM 的信息、请参阅数据表的第7.6.1.1节。
此致、
约书亚