请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873H-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1
제어로 하나의 최대 전류 액추에이터를 구동하려고 시도합니다 6.3A μ H。
이 회로 구성으로 PWM 제어가 가능한 회로인가요?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
제어로 하나의 최대 전류 액추에이터를 구동하려고 시도합니다 6.3A μ H。
이 회로 구성으로 PWM 제어가 가능한 회로인가요?
Hyunbum、您好!
DRV8873H-Q1的 ITRIP 电平在内部固定为6.5A。该器件的 SPI 版本具有四个设置来调整 ITRIP、但硬件版本默认设置。
如果最大输出电流为6.5A 是合适的、则该电路似乎处于 PWM 控制模式。
如果需要更具体的输出电流、可以更好地控制 ITRIP 的类似器件是 DRV8243-Q1、它具有集成电流检测和反馈功能。
此致!
大卫