This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于有传感器应用、具有42V 额定电压的集成控制 BLDC 驱动器

Guru**** 2477625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247009/integrated-control-bldc-drivers-with-42v-rating-for-sensored-application

大家好!

TI 是否有适用于42V 应用(有传感器型和无集成 FET)的集成式控制 BLDC 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Basil:

    是42V 是应用的工作电压还是最大预期电压?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    可以、42V 是应用的标称工作电压。

    此致、

    罗勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Basil:

    目前、我们没有 提供含传感器的集成控制器件、该器件 是外部 FET、额定 支持42标称电压。 我们最接近的器件是 MCT8329A 、它可以支持42标称电压 、是外部 FET、但不是有传感器器件。

    我们确实有一些路线图器件、可能更适合您的需求。 要了解我们的发展蓝图器件、请与您的 TI 现场代表联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    非常感谢您的澄清。  

    此致、

    罗勒